目前是用TPS630701固定输出5V,>7V供电,PCB板中有一个自锁开关用于启动或关闭输入供电电压。现在存在的情况是:如果自锁开关按下,也就是供电电压与芯片电源端默认连接,开启供电电压,芯片输出能够正常输出5V;但如果自锁开关弹起,断开供电电压与芯片电源端,先开启供电电压,再按下自锁开关,此时芯片无法正常输出5V,在该情况下,将供电电压减少至5.5V以下又可以正常输出5V了。

目前输出端3个22uf电容实际用的是10uf,不知道是否有影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
有没有用示波器测试输入Vin的电压? 先开启供电电压,再按下自锁开关,在输入应该会有较大的电压震荡或者上冲, 但是这个上冲不应该导致芯片保护,请问输入源是否有异常?你可以尝试在输出增加一个功率大一点的TVS管保护一下,看能否解决这个问题。
Hi
你可以断开自锁电路,直接外部供电,直接给电到芯片输入Vin, 通过电源供应器软开关控制给电到芯片,看芯片是否能正常启动工作? 如果能,可以判定为自锁电路的问题。