我们用TPS54622设计的电源如图,3V3_PG信号用于另外的TPS54622的EN脚,用于控制上电顺序。
我们做了很多板卡,发现部分板卡,用3V3_PG作为使能信号的TPS54622工作不正常,用示波器测了3V3_PG有重复的低脉冲,VCC3V3_SYS输出正常。
有问题的板卡断电重启可能会恢复正常,如果板卡上电时工作正常,连续工作则不会出现POWER GOOD信号低脉冲的问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们用TPS54622设计的电源如图,3V3_PG信号用于另外的TPS54622的EN脚,用于控制上电顺序。
我们做了很多板卡,发现部分板卡,用3V3_PG作为使能信号的TPS54622工作不正常,用示波器测了3V3_PG有重复的低脉冲,VCC3V3_SYS输出正常。
有问题的板卡断电重启可能会恢复正常,如果板卡上电时工作正常,连续工作则不会出现POWER GOOD信号低脉冲的问题。


接近4us的低脉冲,间隔5.5ms多点,出现一次低脉冲。
这个不是必然出现,似乎和温湿度有关。
我想知道这个POWERGOOD低脉冲是不是芯片本身的BUG,其他人是否用这个也出现过类似的问题。
HI
用示波器测试Vout、PG, PG拉低的瞬间,Vout应该也会有异常波动?
如果怀疑和湿度有关系,用热风枪吹一下,看异常是否重新?