dears,
我有重要客户在寻找一个可为共阳极激光 R/G/B提供升压/降压的LED控制器。
具体要求如下:
1. 输入电压为5V
2. R/G/B 3路LED的输出电压为2.5~3.1V/5.2~7V/4.8~6.5V, R/G/B分时轮流输出, 电流为300~500mA
3. 因为成本压力,希望尽可能用一路芯片通过MOS切换输出来实现
我已和TPS92365x 相关专家讨论,目前没有经过验证过的满足上述要求的参考设计 (理论上应该可行,但稳定性、可靠性还没有测试过)。
我看LM3421也可以支持升降压、升压、降压应用,是否可以采用1颗LM3421来满足客户的需求?
LM3421输入电压范围为4.5~75V, 但我看框图里,内部LDO为6.9V, 如果输入是5V, 是否可以正常工作?规格书里有一个buck-boost架构,输出电流检测在阴极为的参考电路:

是否可以通过3路与Q2类似的MOS切换输出通道,来实现2.5~3.1V/5.2~7V/4.8~6.5V3路输出分时复用?
请帮忙提供一下最优的方案,如果有相关的参考设计文档,那就更好了。
非常感谢!
Andrew