Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
指导文档中,匹配化学ID chemical ID 时步骤。
(1) 数据采集需要在常温下进行,如果电芯一开始在其它温度下储存,则需要将电
芯在常温下静置 2 小时才开始数据采集。
(2) 把电芯充满。充电电压和充电电流按电芯规格书标定。这里对充电恒流大小没
有要求,但是要求充电截止电流小于 0.01C。
(3) 静置 2 小时。备注,对于锂离子电池、锂聚合物电池则静置 2 小时可以了;对
于磷酸铁锂电池则要静置 5 小时。
(4) 把电芯放空。以 0.1C 恒流放电,放至电芯规格书规定的放电截止电压,比如
3.0V。
(5) 静置 5 小时。
问题:如果后面电池应用到低温-40摄氏度使用场景,前期在匹配化学ID chemical ID 时,是否需要使用低温放电来匹配化学ID,也就是上面第四部,是否需要低温-40摄氏度,以0.1C恒流放电,最后生成日志文件,发送TI匹配化学ID?????????