This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24170 无Power Path 时的工作模式,能够为系统供电提供多大的电流输出

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

当BQ24170 按Datasheet Figure3 中的模式工作,即无需Power Path的情况下,能够为System Power提供多大的功率(电流)输出,

其是否会随电池充电电流的变化而产生波动,或者当输入电源功率不足的情况下,是先保证电池充电功率还是系统供电

另外,此时电池的充电模式是否与正常模式下相同,即先预充,再恒流充(电流由Iset设定),最后恒压充电,也即System Power的电压是随电池电压变化的

  • 没有POWER PATH的话,bq24170的输出是直接连接到系统和电池端的,系统和电池端是同一电压,一共能吸取的最大电流是4A,系统电压跟随电池电压变化,通常在系统耗电较低的情况下,可以考虑使用不带POWER PATH结构的方案。