This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610: 当24V充电器热插拔操作的时候,BQ24610受到的冲击是否有可能打坏芯片?

Part Number: BQ24610


BQ24610作为充电IC,(BQ24610 spec中的最大电压是28V)

24V充电器热插拔操作的时候,BQ24610受到的冲击是否有可能打坏芯片?

  • 您好,请确认热插拔时的浪涌电流和电压尖峰值是否超过芯片规格。

  • 您好,文字描述真的很不方便,我必须写很多东西解释我的顾虑

    1,我用示波器测量过,TI的系统我上传不了图片,只能说明如下,插入充电器后,BQ24610的输入电压在100uS内上升到24V,没有尖峰。也没有看到电压异常。

    2,但是一个之前做笔记本电脑的技术人员告诉我,这种热插拔导致的异常,仅仅看示波器很难抓到(甚至可能抓不到)。而且他给我看的一些DCDC设计,支持输入24V热插拔的时候,使用的DCDC耐压值都在40V左右。我担心这会不会像钽电容的使用那样,有"必须降压50%使用"的设计规则?

    3,回到我想咨询的问题,如果有人用24V充电器,直接对BQ24610进行热插拔操作,是否有风险?我的意思是,BQ24610本身是充电IC,所以热插拔应该是基本操作。那么在贵司的设计中,BQ246102可以支持24V的热插拔,但是要确认许多参数。甚至每次更换一个充电器都要重新确认,反复测试。还是说BQ24610实际很多应用于24V充电器热插拔的应用中,我不用过于担心?

  • 再补充一下,4,BQ24610使用(例如6串电芯)的时候,是否需要搭配hotswap之类的芯片来防止热拔插, 还是说Input Overvoltage Protections的作用就是用于支持热插拔的?

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 您好,热插拔期间VCC 引脚上的电压尖峰可能会超出 IC 的最大电压额定值,并可能损坏 IC。输入滤波器必须经过仔细设计和测试,以防止 VCC 引脚上发生过压事件。参见第 10.2 节。有关如何设计 RC 网络的更多信息,请参考BQ24610 数据手册中的 1.2.5 输入滤波器设计: