各位工程师:
大家好。前段时间,我用LM5116为核心部件搭建了一个电路,输入7V~80V,输出5V/3.5A,但是空载上电时不能输出,FB引脚输出电压0.6V,调试了一周,还是不能正常输出,经过与TI的评估板布局对比,觉得可能是电路布局有问题,所以重新调整了一下布局,上传到这里,请大家指导一下。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位工程师:
大家好。前段时间,我用LM5116为核心部件搭建了一个电路,输入7V~80V,输出5V/3.5A,但是空载上电时不能输出,FB引脚输出电压0.6V,调试了一周,还是不能正常输出,经过与TI的评估板布局对比,觉得可能是电路布局有问题,所以重新调整了一下布局,上传到这里,请大家指导一下。谢谢。
Hi
输入电容要足够大和耐压足够,layout靠近芯片Vin.
另外注意一下,输入电压越高,电感纹波电流越大,此时要注意电感的饱和电流要足够大(输出电流+纹波电流/2).
以及因为纹波电流较大,如果layout不好造成电路的noise更加大,此时要注意电流sense上电压,有可能这个noise叠加到sense电阻上造成了过流保护。
Hi
可以用示波器测试一下。
layout上主要是零件紧凑了,以及注意一下电流回路和GND的layout.