你好!
我在使用BQ34Z100-G1的时候出现了新的问题,请帮忙解答一下。
导入修改的GG文件,导入进来后是否要点击Write_ALL.如图
。
如果不点击,制作的批量文件并没有修改到Update Status=02等参数。如果点击Write_ALL,报错误提示Value is beyond maximum value defined for parameter.Calibration,Data.CC Delta。请问这个错误该怎么处理?
我查看CC Delta参数是2.138,并没有超过范围。如图
硬件电阻实际是用的1moho,实际参数是缩小2倍的


。不能直接更改。而且默认10毫欧,我校准到1.1毫欧或2.14毫欧,都说超出范围。请问要校准到什么样的值才能不报错?