这是webench power design 设计的参数,输入电压范围DC7-11V,输出DC6V/1A
根据这个计算公式,
和官方的参考设计相差有点大,高手门指点指点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是webench power design 设计的参数,输入电压范围DC7-11V,输出DC6V/1A
根据这个计算公式,
和官方的参考设计相差有点大,高手门指点指点。
Hi
按照webench设计参考即可,和datasheet推荐设计略有差异没有关系,之所以有差异,可能和编写webench的工程师参数设置有些关系,这个主要看工程师的风格。
KIND一般选择0.2~0.4可获得最佳配置,略微偏差一点也没有关系。另外设置满载电流1A, 也是可以适当放大的,毕竟这个芯片自身是3A电流保护。
你好,我的负载是无刷电机,1A足够了,只是我测试纹波的时候,波形是,峰峰值30mV左右(只看波形,不要看纹波大小),我将6.8uH的电感更换为15uH的,波形有点改善,纹波大约是20mV,第一次见到这样的纹波波形,所以大家探讨一下
Hi
纹波20mV, 30mV都是可以的。在看一下效率,如果没有问题是可以的。
你可以用电子负载测试一下,波形应该会好很多。