This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MC33063升压电路电感啸叫



大家好!

       最近在做一个升压的电路,详见电路图。现在问题是电感啸叫,我试过调整开关频率和改变电感的充电电阻,虽然声音变小了,但是电感还是啸叫,请大家指点!谢谢!

  • 亲;你的电路图有这么几个问题:

    1)33063输入无电容。这是非常严重的问题,必须加不小于470uF的电容。

    2)33063输出电容偏小。这是导致不稳定的可能原因之一。

    3)33063反馈网络匹配不当。亲;为啥要加电容呢?加与不加有啥区别?加是啥依据?不加又有啥依据?

    作为设计者;首先需要弄清楚你的目的,然后依计而行。建议仔细理一下你的电路。

  • 您好!

             仔细研究了电路,并做了测量,33063的1脚测量波形如下,考虑是谐振导致电感啸叫,可是不知道怎么解决,还请指点!(已经去掉反馈回路的电容)

  • 亲;你的波形证明;啸叫与谐振无关。你的IC工作频率远在音频之外,你如何能听到?莫非蝙蝠大侠不成?但是;你的波形明显显示;波波宽窄不一,显然是IC自激的节奏。

  • 您好!

             您说的芯片自激是什么意思?我考虑是SS14自身的结电容导致的,就是说当电感通过SS14向电容充电之后,SS14不能很好的反向截止,导致SW脚有类似阻尼震荡的波形出现?不知道分析的是否正确,还请赐教!

    谢谢!

  • 亲;你为啥不思考一下我提的问题呢?如此高的SW震荡频率,你能听见吗?如此鸡鸭对讲如何是好?

    无论IC还是人,在自激振荡这个问题上非常类似。你要它达到的稳定输出电压,如同要你沿地上的一条线走。如果要你不减速直接冲向目标线,一定会超过而停不到线上。当你转向再次不减速返回再冲向线时,仍然会再次越过,如此在线两侧不停摆动穿越过程就是自激振荡。显然;速度越快;超的越多。但是;如果很慢;谁推你一下的话,会被推到很远才反应过来,同样;你也会很慢返回。这就是反馈快慢与系统稳定的辩证关系。

    由于这类响应速度多在音频范围,你会听到高频PWM系统的自激噪音。

    好了,这就是自激概念,思考一下,按前面提示改吧!

  • 您好, 您的意思我明白,开关频率很高,人耳根本听不到!可是您有没有想过,线圈震动是由于频率高引起的?线圈震动频率不一定就等于开关频率!既然可以听到,说明有震动!我想应该从导致震动的起因入手!有力才有震动,电流快速变化才有力让线圈震动!所以我认为应该是电感上的电流变化太快导致的!不知道分析的是否准确! 您说的自激震荡需要回路,请问震荡的回路是?是否是SS14的寄生电容与电感?还望指正,谢谢!
  • 偏离跑道只有两个原因,一是外界干扰,如电源输入口不接足够大电容,电路连线位置不对等。二是,控制有问题,控制的“速度”不合理,导致“腿”不听话。

    你用的电感量太高,根本就不会响应这种频率振铃。而你没注意到的自激频率,远低于你的PWM频率,电感阻抗要低得多,因此而发出了噪音。

  • Measure the waveform at C37. set scope to 1ms/100mV. You will see audio frequency over ripples.

    It looks you have no idea how a DC/DC works.

    You have a long way to go.

     

     

  • Hi   Yimin Li!

              Thank you for your reply, I am a fresh of DC/DC !  I will check your suggestion ASAP!