客户使用TPS563203 做8.4V输入,4.2V/3A 输出功能,发现SW 脚输出有振荡(详见附件波形图),后面加了RC 吸收电路,有一些改善,但上升和下降沿中间慧又一个回滞的毛刺(详见附件波形图有红圈的那张)。原理图见附件。我有建议客户加大输出电容,把两个10uF 并联电容改为22uF,cp39 改为18pf,客户都试过,没有改善。
另外提供了PCB文件,请帮忙review 下客户的原理图和PCB 图。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户使用TPS563203 做8.4V输入,4.2V/3A 输出功能,发现SW 脚输出有振荡(详见附件波形图),后面加了RC 吸收电路,有一些改善,但上升和下降沿中间慧又一个回滞的毛刺(详见附件波形图有红圈的那张)。原理图见附件。我有建议客户加大输出电容,把两个10uF 并联电容改为22uF,cp39 改为18pf,客户都试过,没有改善。
另外提供了PCB文件,请帮忙review 下客户的原理图和PCB 图。谢谢!
HI
从波形看是MOS启动中的停顿? 所有板子都这样吗?
先严格对照一下datasheet layout看看?
所有的板子都是这样。没有红圈的那两张图片是没有加RC的波形,比较正常的波形(但上升沿中间有停顿)这个是加了RC 滤波的波形。
附件中有客户的原理图和PCB 文档,请帮忙看看有哪些可以改进的?谢谢!
Hi
启动瞬间的过充,采用RC可有效的降低过冲。
启动后中间时刻的停顿其实没有什么大的问题。一般可能是干扰或者layout导致的。
layout严格参考datasheet即可。