Part Number: BQ27426
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO,
软件,工具:bqStudio(1.3.104 Build 1)+ EV2400
BQ27426器件连接待测试的电池,EV2400连接27426器件的I2C接口
在软件bqStudio中对27426的参数进行设置,并配置匹配电池(4.2V)的化学ID1202,对27426器件进行SEALED上锁。


完成上述步骤后,将EV2400从设置好的27426器件移除,去设置其他待测试的27426器件。
在此期间,设置好的电量计处于带电池的闲置状态。
当再次使用EV2400连接设置好的27426器件确认设置状态,发现有些器件设置好的参数被复位,恢复为器件默认参数。
因为闲置期间,器件所连接的电池未移除,不大可能出现掉电复位的情况。
请协助分析下还有哪些可能性,会导致27426器件在设置参数后未掉电时出现被参数复位的情况。
谢谢