你好!使用TPS3823-33DBVR作为系统复位监控,线路图如下图所示,

机器在实际使用时,会出现概率性重启现象。经对比测试发现,将PIN4 WDI 的旁路电容C167 0.1uF电容拿掉之后,反复测试系统不会出现概率性重启。
但WDI如果外挂0.1uF电容,在室温、高温下均会出现不同程度概率性系统重启。
请问下,
WDI 外挂0.1uF电容为何会引发系统重启?
因系统资源因素,无法通过处理器定期喂狗,WDI该如何使用?
盼复!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!使用TPS3823-33DBVR作为系统复位监控,线路图如下图所示,

机器在实际使用时,会出现概率性重启现象。经对比测试发现,将PIN4 WDI 的旁路电容C167 0.1uF电容拿掉之后,反复测试系统不会出现概率性重启。
但WDI如果外挂0.1uF电容,在室温、高温下均会出现不同程度概率性系统重启。
请问下,
WDI 外挂0.1uF电容为何会引发系统重启?
因系统资源因素,无法通过处理器定期喂狗,WDI该如何使用?
盼复!谢谢!
Hi
WDI不需要额外挂电容,这个有可能影响看门狗功能。
室温、高温下均会出现不同程度概率性系统重启,你需要确认是否是其他不稳定因素导致的,例如VDD电压不稳定或者跌落。,建议用示波器确认系统重启时,具体是哪个信号影响了,然后再做改善。