This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM51772: 可多相并联4 Switch Buck-Boost变换器选择

Part Number: LM51772

我在为一个电池供电的系统设置稳压电源,电池电压可能会在9V~16V之间变化,我需要将不稳定的电池电压变换成稳定的12V向后级输出,输出电流需要支持到100A

我认为我需要使用如上图所示的4开关buck-boost模式的控制器,配合外部MOSFET来实现该功能

然而单独的VRM想要支持100A的输出电流是很难的,如果能够支持多相并联,则可以将每一相的需求降低,从而更易于设计

想请教一下Ti的专家,有没有支持2相以上并联的Buck-Boost控制器型号选择

或者不局限于这种做法,有没有任何别的方式来实现目标需求,将9V~16V的输入电压转化为100A的12V输出

  • HI

        没有100A级别的升降压并联方案(TI这边的升降压方案功率都比较小,需要多个并联并均流设计才行,设计起来相对复杂。)

  • "需要多个并联并均流设计才行",举个例子,使用一个单独的MCU做的controller,同时控制多个phase的电源电路,以达到整体的均流调节吗?这样理论上可行,但是应该是会比较复杂,需要较多的二次开发

  • Hi

        多相电流控制也是可以的,但是升降压控制就比较麻烦,因为TI这边只有半桥驱动,没有升降压的控制。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。