Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
我司在一款锂电池BMS上使用了TI公司生产的BQ40Z50-R1型号的电量计芯片。目前在量产烧录时遇到了一些烧录方面的问题,还望指导。
我司生产部门采用的烧录方案如下:烧录软件为 TI官网下载的 bqStudio 版本为:1.3.101 Build 1 ; 烧录所使用的通讯盒为 外购的EV2400 固件版本为:0.18 ;采用的大致烧录工序如下:SMT工序结束后,使用测试架对PCBA供电(单支电池电压为3.6V),短路B+、P+激活电路,后使用电脑连接通讯盒(EV2300/EV2400)通过软件烧录制作好的srec文件。
烧录时出现的问题大致有如下几种情况:
- 烧录失败报错:数据包校验和不匹配,图如下:
- 部分芯片无法和通信盒通信 ,图如下
- 烧录过程中 bqStudio 闪退、崩溃等问题。