HI,TI专家,
我们是一家设计航拍无人机及相关配套的厂商,想要一套应用于智能电池包的完整芯片解决方案,快速开发,特咨询几个问题:
1,电池是聚合物锂电池,规格有4s和4s以上两种,放在电池包里,能够支持“充电管理(电源适配器接入,充电电压精度1%)、保护(电压、电流、温度)、电量检测(高精度)、平衡、LED灯(4只)和电池安全认证”的整套方案,请问TI有这种单芯片或多芯片解决方案吗?
ps,我看到bq40z60,好像可以支持4s,不过4s以上还不知道是否可行。
2,可否申请成熟开发板,以供我们快速开发并商用。如果可以,如何申请?费用多少?
3,如果开发板调试成功,是否提供样板的PCB原理和布线图,以便我们自制PCB规模量产。
谢谢。