Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
您好
TPS63900,输入2V-3.65V,输出3.3V,带载最大40mA左右。我用电子负载给输出带100mA负载时,输入欠压和恢复点都在2V。但是带我的后级输出,大概有6mA负载,输入欠压点在2V,恢复点是2.6V左右。这是什么原因呢?下图是我的原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
输入电容是否在layout上尽量靠近芯片Vin脚? 另外你确认一下电流限制设置是否合适?输出电容可以适当减小一些。
1、输入电容已经很接近VIN脚了。
2、电流限制现在是UNLIMITED。
3、我们是锂亚电池供电,输出电容减小,输出纹波会增大很多。
我们的系统是,锂亚电池通过TPS63900给CC1312供电,CC1312用来采集温度和其他数据,然后用SUB1g射频发出去。我的问题是固定负载,欠压和恢复点都是2.1V。带上我的后级CC1312,欠压点2.1V,恢复点是2.6V,这是什么原因?
HI
从datasheet的参数表看,欠压保护不应该是到2.6V以上才启动,应该在1.77V左右。
有没有单独测电源芯片(去掉负载以及其他干扰因素,就单独确认芯片功能)?
HI
从你描述看,很可能是启动瞬间输出应该是有较大的电流需求,如果输入电压过低会导致输入电流过大保护。
另外确认一下功率电感饱和电流足够大。
1.输出CC1312R芯片,没有代码,启机电流不到10mA,输入电流怎么会保护呢?目前定位到是输出到1.8V后,缓启动第二阶段爬不上去了
2.功率电感饱和电流3A,满足要求
Hi
有没有波形? 从你描述看电源部分没有问题(单独测试没有问题),但是在系统里就有问题了。需要更高电压才能启动,电流高意味着电流小,所以才怀疑电流问题。如果不是的话,就要确认系统对电源的干扰。