This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25172: 芯片的应用问题

Part Number: BQ25172

想问一下你这个BQ25171这个,充电时间的定时器偏差是多少?

我们设置的是6小时的充电时间,但发现实际充电需要7个多小时才停

不知道是否有问题,如果有问题应该怎么解决?

27K对应6小时

  • 您好,可能是由于热调节导致的。在高充电电流和低电池电压时,IC 的功耗最大。如果IC温度 达到 TREG 后,IC 进入热调节状态,将定时器时钟减半,并根据需要减少充电电流,以防止温度进一步升高。 尝试降低充电电流,这将减少热升和热调节风险。

  • BQ25172这个stat脚说检测到异常会闪烁


    异常通常是指什么?有具体的吗?

    帮看看上面那个BQ25172的stat脚为什么空载时会异常闪烁的问题,据规格书说异常才会闪,我们设计回来基本全是这样,看是有哪些异常导致的,是设计不合理还是什么?

  • 您好,请参考下面表格确认stat闪的问题。