你好
VCC POWER 给的24 DC
tps54360DDAR按照如图搭建,想VCC出来11V, 但是一直没有电压输出
电路图和实物搭建我上传了,请查看。
期待回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


你好
VCC POWER 给的24 DC
tps54360DDAR按照如图搭建,想VCC出来11V, 但是一直没有电压输出
电路图和实物搭建我上传了,请查看。
期待回复。
HI
电路看起来没有大问题,你也可以借助芯片官网的在线仿真webench确认电路。
不建议你用洞洞板做电路测试,洞洞板做电路一般很难成功,通常要么寄生参数过大导致不稳定,也或者容易带载能力大幅下降。
另外就是输入电容需要尽量靠近芯片Vin脚。
Hi
带载没有?
移动输入电容为的是避免输入电压瞬态拉低。 不建议用洞洞板做电源,原因是layout对电源影响特别大,洞洞板很难避免。
没有带载/想直接输出11V, 我换了线,供地/然后现在也是一样,C8一点电压都没/,真的很奇怪/如果不用跳跳板?要画个实验板测试吗?还是可以选择别的方式?这个芯片真实太奇怪了
Johnsin
C43/C44/C45/C46/C47/C48 我给的都是50V, 这个会不会有影响?
Hi
电容规格没有影响的,建议直接做PCB样品测试。