This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ28Z610: BQ28Z610 剩余容量的值,变了

Part Number: BQ28Z610

什么情况下?BQ28Z610的RM 剩余容量值会变化?

  • 客户回复的是做过正常的充放电循环和震动测试,震动完发现剩余容量的值变了,百分比低于5%(复位reset后,百分比在80%左右),客户的主机关机

  • 您好,RSOC 更新机制 从上面 RSOC 定义可知,每当 RM, FCC 重新仿真时 RSOC 会更新。

    总结 RSOC 更新机制如下: (1).每当 Qmax 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Qmax 更新一般发生 在当 OCV 电压足够稳定或者静置超过 5 小时的时刻。 

    (2).每当 Ra 更新时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。Ra 更新发生在放电过程 中 15 个阻抗表格点。

    (3).每当充电开始或放电开始时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (4).每当充电充满截止时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (5).静置过程中每 5 小时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (6).每当温度变化达到 5°C 时 RM, FCC 重新仿真,RSOC 更新。

    (7).除了上述 RM, FCC 重新仿真节点之外,电量计上报的 RemainingCapacity() 还会根据库仑积分每秒更新一次,RemainingCapacity( ) = RM – Q_integrated,Q_integrated 是从前面上一次 RM 仿真计算节点以来的库仑 积分。最终电量计上报的电量百分比 RelativeStateOfCharge() = RemainingCapacity() / FullChargeCapacity() x 100%每秒更新。