TI专家,您们好!
本人使用芯片BQ20Z451,做多串电池电量计,在使用过程中发现FCC与实际容量无法学习,每老化一次后FCC都会变小很多。我使用的是5000MAH的电芯,但实际更新后的容量只有4500左右,从论坛里了解到,应该是我的电池CHEM ID不匹配,然后我根据你们的方法做了循环LOGING数据,用工程软件计算完后找不到匹配的CHEM ID,现在很苦脑。想问一下可否有自动学习CHEM ID的方法。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您们好!
本人使用芯片BQ20Z451,做多串电池电量计,在使用过程中发现FCC与实际容量无法学习,每老化一次后FCC都会变小很多。我使用的是5000MAH的电芯,但实际更新后的容量只有4500左右,从论坛里了解到,应该是我的电池CHEM ID不匹配,然后我根据你们的方法做了循环LOGING数据,用工程软件计算完后找不到匹配的CHEM ID,现在很苦脑。想问一下可否有自动学习CHEM ID的方法。谢谢!
没有自动学习的方式,你是按照以下步骤操作的?另外电芯的材料是哪一种?
A电池先采用0.5C恒流,恒压taper电流小于0.01C充饱
B静置2小时
C连接EVM板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次
D开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V/3V
E静置5小时
F将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID,软件链接http://www.ti.com/litv/zip/sluc138bh