Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
阅读文档关于复位操作表示难以理解,表述多处分散
从studio 上看full reset 的cmd貌似是0x41.但是我从波形上看除了设备地址是0x16,下面接着1个cmd和4个数据,0x44,0x02,0x41,0x00,0x22
一开始我使用某个电池复位的时候确实是这样,然后我MCU 发送这串数据确实是能够实现复位,但是后来过了一段时间,我重新发送这段数据。复位又一次失败了。
不知道是时序的原因还是数据发送的有问题,这里的CMD和studio上的0x41又有什么关系的???希望能够得到解答
感谢各位大佬的回复,若得到解答,本问答将为论坛做出贡献重大贡献
2024-02-29-12.30