我参照该电路,我把数字地模拟地两种地整成一个地,Vref为3.3V,但未插入电池插入12V电源,VBAT为8V,LED也一直在闪,当两节电池插入,充电电流跟计算值相差很远,几秒就上升到3A,问1、两节电池cell悬空的话VBAT不是8.4V,最有可能什么问题导致。2、电流问题是地的问题导致??还是其他原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如第2个图,经过电路修改,a、将R4和R8去掉;b、将RT103AT热敏电阻按照规范接入电路(之前没接热敏电阻);c、将检测电流的两个电阻0.01和0.02R更换为规格书上要求的型号(之前用的是精密电阻1%的),我使用的电池为四节电池,先串联后并联,总电压7.2V。示波器检测输出电压(接入12V,未插入电池)如图。1、示波器检测的电压8.43V,有周期性的小波动,就是电池检测?2、插入电池,led常亮,标示为正在充电,但电流为1.6A,与我计算值1.8A有差,是否可看做正常??3、电池(已放完电)插入,按pdf上说是有30分钟的预充电,电流比较小的,但我测试的时候是一插入电池,电流就有很稳的1.6A,怎么理解?
1. 对的,检测电池就是周期性的充放电。
2.电流误差比较小的话,一般是由于PCB布线引起的,电流检测PCB要使用开尔文连接。
3. 预充电需要电池电压满足一个阈值,比如小于2.8V,如果电池电压比这个阈值大,那么是没有预充阶段的。
我做了四块板子,发现硬件一样的情况下,有两块板子在没插入电池直插入12V电源时,STA时高时低(状态表示检测电池),其他的STA一直都是高电平(状态估计是sleep),为什么会有这个差异,还是说有其他缘由???
您好,这个检测会受到插入适配器电源时产生的输入过冲的干扰,一般情况下,改善PCB设计会有帮助。你也可以设计为输入电压稳定后,再开启charger。
如果接上电池后都是一样的,那就可以正常工作。
您好,一般是由于移除电池的时候接触的问题,就是说在移除电池的瞬间,芯片检测到了电池的某些状况,但是这些状况是接触造成的。 你可以尝试使用一个快速开关来通断电池,比如高质量的继电器。
遇到一个现象,我做了四块板子,硬件都一样,但其中一块是:先插入12V(无过冲)适配器,这时sta电平时高时低,标示检测电池,电池接上去之后,sta拉低,标示在充电,但拔掉电池后,sta还是拉低,这个可能是移除电池的瞬间,芯片检测到了电池的某些状况引起的。但是如果电池已经插入,再将12V的适配器插入(无过冲),则sta拉高,标示充电完成或者sleep(电池未充满电),无法充电。这怎么理解?
您好,
电池未充满电时电池电压是什么状态,电压要掉到recharge threshold以下才会recharge,这个recharge threshold比电池电压低(100mV * 节数)。
如果四块板子一模一样,只有一块有这种情况,那很有可能是虚焊或者元件值的问题,仔细检查检查。