Other Parts Discussed in Thread: PMP11254,
您好,我参考PMP11254设置了一款板子,采用网口输入,变压器和电感都是同PMP11254的型号一样,但目前板子却没有输出,VDD的电压在跳动,其他VC、VB引脚均无电压。下面是板子的原理图:Sheet1.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我更换了其他渠道购买的TPS23751,结果还是一样无输出,虽然我上参考了PMP11254电路,但APD和T2P引脚处理不一样,因为我采用的是POE网口输入,可以帮忙看下我上传的原理图吗?8270.Sheet1.pdf
Hi
可以直接外部供电测试的。
其实这些电路最主要的设计就是变压器。
采用外部供电可以确保VDD稳定,如果这个时候还跳动就说明变压器可能饱和了,导致电压被拉低保护。这样也可能到VC,VB供电异常。如果VDD稳定,VC还是没有电压,VCC也可以采用外部供电,看芯片是否正常工作?