This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC/DC电压输出端分析



在DC/DC电压输出端分析其中有一项是: 开启/关断时间测试

想请问一下这个开启时间是不是相对于电压输入端的,比如说12转5V     当我的输出端到5V的时间相比输入端到12V的时间这个差值的时间么?

我测试了一下,得出来的结果是在几个毫秒之间,这个有一个标准的,多少时间内是可以的

谢谢

  • Hi

       一般来说是使能启动后到输出电压达到规格的90%.

       如果没有使能就是Vin电压。

       这个启动时间还受到软启动控制,大部分芯片有这个功能脚,可以调节这个脚SS电容来调节启动时间。