This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机

Part Number: TPS65994AD
我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题:
主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。
主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机
如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机。
附件是我们使用的PD FW和PD周边线路。
目前怀疑是漏电导致的,但是现在还没找到从PD哪些信号漏到主板的电源上的。
我们TBT接口只支持主板往外供电,不支持外部给主板供电。
请帮忙看看附件PD FW是否有地方需要修改?
你们以前是否有碰到过这种问题?

X100-FULL-DISMUL-pp3pp4distrysrc.binX100-TPS65994.pdf