您好!
客户在使用TPS92515HV 时,发现短路和有接负载情况下都是稳定电平输出,附件为开路状态下SW 脚的输出波形,客户想请教下在开路时这个波形是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户在使用TPS92515HV 时,发现短路和有接负载情况下都是稳定电平输出,附件为开路状态下SW 脚的输出波形,客户想请教下在开路时这个波形是否正确?
正常带LED 是输出一个稳定的高电平信号。不过在输出16V 左右是一个分界点,客户设定LED 电流是700mA,16V 之上LED 电流高于700mA,低于16V时低于700mA,特别是在3V 多的时候(只接一个LED 灯时),LED 电流就只有400mA 左右,低压的时候恒流不了。
客户之所有咨询这个问题,是因为他们使用其他类似LED 驱动时,不管是短路,还是接负载,还是开路不接负载,都是输出稳定电平,而TPS92515HV 在开路的时候SW 脚输出的波形是锯齿状波形,所以才询问这是否正常?
Hi
这款芯片和很多LED driver芯片不同,没有单独的输出OPEN(OVP)保护,当断开负载时,输出是不稳定的,因为是恒流控制,输出会到最大占空比输出后关掉然后下个周期有最大duty输出,所以SW不是平稳电平。