This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS92515HV: 客户在使用TPS92515HV 时,发现短路和有接负载情况下都是稳定电平输出,附件为开路状态下SW 脚的输出波形,客户想请教下在开路时这个波形是否正确?

Part Number: TPS92515HV


    您好!

   客户在使用TPS92515HV 时,发现短路和有接负载情况下都是稳定电平输出,附件为开路状态下SW 脚的输出波形,客户想请教下在开路时这个波形是否正确?

  • Hi

       正常带LED的波形是否正常?

  • 正常带LED 是输出一个稳定的高电平信号。不过在输出16V 左右是一个分界点,客户设定LED 电流是700mA,16V 之上LED 电流高于700mA,低于16V时低于700mA,特别是在3V 多的时候(只接一个LED 灯时),LED 电流就只有400mA 左右,低压的时候恒流不了。

    客户之所有咨询这个问题,是因为他们使用其他类似LED 驱动时,不管是短路,还是接负载,还是开路不接负载,都是输出稳定电平,而TPS92515HV 在开路的时候SW 脚输出的波形是锯齿状波形,所以才询问这是否正常?

  • Hi

       这款芯片和很多LED driver芯片不同,没有单独的输出OPEN(OVP)保护,当断开负载时,输出是不稳定的,因为是恒流控制,输出会到最大占空比输出后关掉然后下个周期有最大duty输出,所以SW不是平稳电平。