Other Parts Discussed in Thread: UCD7242
背景:
采用UCD9222+UCD7242的架构给DSP供电产生两轨rail1 rail2的电压 CVDD和 VCC1V0,采用的原理图参考了经过验证的项目的原理图,器件参数相同,但接地部分有改动,由参考设计的单一地修改到了分割地,且发现了接地错误,7242的接地都弄错成数字地(DGND)了。12V的电源本应是对应功率地(PGND)的,PGND与DGND只通过0402封装的0欧电阻连接。调试时,通过TI Fusion Digital Power Designer 的PMBUS 对UCD9222下载与参考设计相同的配置文件,检测输出的两个rail的电压
出现的问题:rail 1很难成功生成
在ON_OFF_CONFIG界面分别对rail 1、rail 2 由Control Pin Only模式切换为Always Converting模式时,正常情况下,rail1 rail2 均能产生设计电压值,但实际上rail1 需要在Control Pin Only和Always Converting两个模式之间连续切换2次及以上,才有机会成功生成目标电压。若rail 1成功(电压为0.95V,Iout 0.8A),再将rail 2由Control Pin Only模式切换为Always Converting模式, 每次都可以成功(电压为1V,Iout2 0.33A),但此时rail 1失控,表现为电压从设计值开始缓慢漂升(0.1V/15sec),rail 1 Iout 变为0; 此时多次尝试使能rail 1(由Control Pin Only模式切换为Always Converting模式),有两种情况:
情况1:需要多次(通常不低于5次)才有概率(3/10)使rail 1 从超过设计值电压的状态重新受控到设计值,此时,rail 1 电压0.95V,Iout 1 0.8A, rail 2控制大概率被破坏,Vout 2 从1V漂升,Iout 2=0
情况2:很小的概率(2/10)rail 1 rail 2均正常,Iout 1=0.3A, Iout 2=0.05A
情况3:rail 1、rail 2 均失控,电压持续缓慢漂升
已经尝试的DEBUG:
PCB验证板:将UCD9222+UCD7242部分原理图摘出来,改为单一地,器件参数相同。 烧写同样的程序给UCD9222可以正常工作,2个rail 电压均可随时受控(但Iout1= 0.9A,Iout2=0.8A,rail 间使能与否不影响Iout值)
验证板表现图
与故障板分别交换芯片UCD7242,测试两个板表现均无变化;继续交换UCD9222芯片,两个板表现无变化-->基本排除芯片批次问题
观测UCD9222到UCD7242的内部控制PWM波形,对比故障板与验证板,正常时控制波形基本相同,故障板无法生成电压时,PWM控制波形也没有产生,占空比为0-->基本排除UCD7242模块的问题
修复UCD7242接地: 将故障板UCD7242的PGND引脚均飞线接到与12V输入对应的地PGND
故障依旧
希望得到的帮助:提供DEBUG思路,主要是为什么UCD9222没能根据指令产生PWM驱动UCD7242。谢谢!!