现做一个能量采集的项目,将外部电压为0.1V-18V,电流为0.01A-0.3A的能量采集后存到可充电的锂电池中。锂电池为多节电池并联,电压为3.7V。
由于使用场合限制,只能使用BQ25570。因为BQ25570的功率较低,能否使用多路BQ25570并联?
此外还想将电池保护与电量检测加入其中,对电池状态进行检测,如果电池电量满了,便不再充电,如果未满,对电池的状态进行检测。请问有没有推荐的IC,谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现做一个能量采集的项目,将外部电压为0.1V-18V,电流为0.01A-0.3A的能量采集后存到可充电的锂电池中。锂电池为多节电池并联,电压为3.7V。
由于使用场合限制,只能使用BQ25570。因为BQ25570的功率较低,能否使用多路BQ25570并联?
此外还想将电池保护与电量检测加入其中,对电池状态进行检测,如果电池电量满了,便不再充电,如果未满,对电池的状态进行检测。请问有没有推荐的IC,谢谢!!!
如果需要在没有MCU干预的情况下,实现电池的自动充电和停止,并在不同的温度下调节充电电流。
可以采用TI 的BMU的管理方式,利用bq27531+bq2419x 自动实现充电管理和电量管理,不需要MCU参与执行充电电流的控制