This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

太阳能给3S锂聚合物电池充电



太阳能功率50W左右,电压在14V左右变动

电池参数:5000mAH,12.6V,最大充电电流5C,实际希望能够4A充电

问题:应该选择什么芯片,太阳能是电流不稳定的恒压源,有没有比较好的解决方案,使能量效率最大化?

有参考电路么?么么哒~~~

  • 这种东西有两种方式:

    1)直接通过肖特基-电池保护电路-电池充电。  这个方式简单可靠但效率不佳。

    2)DSP。计算并找出太阳能电池最大输出功率,通过DSP控制转换电路为电池充电保护。  效率不错;但系统复杂,软硬兼有。

    不知你喜欢哪种?

  • 希望是第二种,有没有集成式的IC芯片?另外如果两块3S的电池,一块充电,一块放点,是用mosfet还是用继电器好,有没有比较好的IC,可以用单片机进行切换?

  • 亲,小功率应用是有专门IC的,大功率的没发现。可能需要你自己编程控制了。对于电池切换,我比较喜欢MOSFET,速度快且寿命长无火花。但是,设计时需要注意开关速度和安全工作区域。

    MOSFET驱动相对比较容易,对于电池;用P沟道管开关正电源或用N沟道管开关负电源均可。只要能兼容你的系统就没问题。