Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
我们是将 BQ4050 放置在系统板卡上的,在使用过程中发现了系统 MCU 异常重启的现象,排查后发现是 BQ4050 关开了放电 MOS 造成的,但是我们在 Lifetmes 界面并没有发现任何的保护记录,甚至将所有的保护配置都不使能后,该现象依然会发生。
另外,我们在使用的过程中出现了电池放电到一定电压后,无法给电池充电,并且无法使用 BQ Studio 读取的现象。
每次 MCU 重启时电池电压均远未达到预设的 Shutdown 电压。我认为也没有触发 PF 保护,因为在 Block Box 中也没有相关的记录。因此我怀疑是否是BQ4050 短时掉电导致的,但我们的产品使用的是标准的18650动力锂电池,理论上也不应该有这个问题。
还有就是我没有使用 CEDV 功能,这个是否是无法充电的原因呢?
至于 BQ Studio 无法读取的问题,我发现使用同事的电脑是可以读取的,但是我重新安装了一次 BQ Studio ,但是依然无法连接 BQ4050,这是什么问题呢?
您好,可以看一下读取到的BQstudio画面,看一下有什么异常。
重新安装了一次 BQ Studio ,但是依然无法连接 BQ4050,这是什么问题呢?
将BQSTUDIO卸载以后重新安装一下。