Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, BQ25723,
各位工程师你们好:
我原来使用TPS65987D+BQ25723做了一套充电电路,但这个组合无法用外部LED灯指示充电状态。
原来设计是使用TPS65987D获取PD协议供电,然后987D的I2C配置BQ25723充电电压/电流
设计条件是:通过987D控制,到BQ最大供电20V/3A,最小5V/1A;电池充电电压8.7V,最大充电电流5A.
现在保持使用987D快充协议芯片不变条件下,
计划用BQ25792替换BQ25723,使用792的VIN2做输入,请问能否进行替代?

或者有没有其他能有STAT状态输出的升降压BQ充电芯片推荐。
谢谢!