This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS43060RTER 可以做到此規格輸出嗎?

Part Number: TPS43060RTER
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175, LM51772, LM34936

Hi TI

請問,TPS43060RTER 可以做到以下規格嗎?

輸入: 11V~17V    輸出:24V 16.67A  400W     

輸出功率因該是OK,但輸入端電流在最低輸入電壓11V時約有40A。(以轉換效率90%計算) 

這樣TPS43060RTER驅動是否會有問題?  是否功率元件規格滿足即可?

謝謝!

  • 您好,感谢您关注TI产品。TPS43060RTER无法满足您的设计指标。根据您的设计需要可以选择,LM5176,LM34936,LM51772,LM5175 等。

    关于电源设计,TI 提供了整体解决方案的工具Webench。

    您只需要输入您的设计指标,然后您可以得到对应CAD工具的原理图、PCB和BoM。节省了您大量的计算和设计时间。您可以通过下方的链接开始您的设计。注意目前并非所有的TI器件都支持Wenbench设计。
    https://webench.ti.com/power-designer/

  • 你好!  我這邊需求是。  輸入: 11V~17V    輸出: 升壓至24V  。TPS43060RTER 升壓控制器是什麼原因無法滿足呢? 甚麼因素需要用到你推薦的這些降壓-升壓控制器。  謝謝~

  • 您可以使用Webench工具来验证您的设计,如下图所示。