This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMR38025: LMR38025 用TI Webench 彷真的电感值跟规格书不一样

Part Number: LMR38025

问题一
LMR38025 用TI Webench 彷真输入48V,输出24V,输出电流2.5A
彷真后的电感值是12uH ,Rt 23.7K ,频率是1.082MHZ
规格书的的电感值是33uH,频率是1.1MHZ ,
请问为何规格书的电感值是33uH , 我依照规格书的公式计算出来的电感值是10UH
跟彷真的电感值比较接近 , 请问规格书上面的电感值是错的吗?

问题二
LMR38025有两种模式可以选择
分别是
PFM / PWM
FPWM

这两种模式要如何选择呢?
这两种模式是适合用在何种情况下?
FPWM 就是force-PWM吗? 这是甚麽呢?

问题三
如果我选择
PFM / PWM
输入48V,输出24V,输出电流2.5A ,电感值10uH ,频率1.1MHZ
电感上的电流峰值跟电流峰对峰值要如何计算

输入48V,输出24V,输出电流0.1A ,电感值10uH ,频率1.1MHZ
电感上的电流峰值跟电流峰对峰值要如何计算

如果我选择
FPWM
输入48V,输出24V,输出电流2.5A ,电感值10uH ,频率1.1MHZ
电感上的电流峰值跟电流峰对峰值要如何计算

输入48V,输出24V,输出电流0.1A ,电感值10uH ,频率1.1MHZ
电感上的电流峰值跟电流峰对峰值要如何计算