请问一下
我现在设计输入48V,输出5V,最大电流2A,经过计算后需要的电感值是13uH
想请问的是
问题一
LMR36520在重载时电感电流会是CCM ,在轻载时电感电流是会有逆电流的CCM
多少电流以上算重载 ,多少电流下算轻载
问题二
电感电流在CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算
电感电流在有逆电流的CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算
问题三
逆电流的CCM 好处是什么呢?
问题四
计算出来使用的电感是13UH , 但电感常用规格是10UH
我用10UH如何计算电感量是否足够
可以用 (1/2 L I平方) / MOS turn off > 10W
来算电感量是否足够吗