This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV755P: TLV75515PDBVR 和TLV75715PDBVR 芯片发热严重

Part Number: TLV755P

你好,请问TLV75515PDBVR 和TLV75715PDBVR 芯片发热严重正常吗,手摸着非常烫手,烫的夸张

请问是有什么需要注意的设计地方还是需要外部作散热处理

我们使用的4V输入,电流大概在400mA

  • 您好,

    TLV75515PDBVR 和TLV75715PDBVR都是LDO电源转换芯片,对于LDO来讲,输入电压和输出电压的电压差部分,都会以热量的形式损失掉。

    比如您目前的设计,4V输入,输出应该是1.5V,这样压差就有2.5V了,太大了,这部分全部会以热量的形式输出,就会导致芯片过热。

    所以你可以调低输入电压,就会减少热量损失,效率也更高。

    但是最低要满足输出电压+dropout voltage电压,一般的datasheet都会给这个dropout voltage电压值,比如下面的描述:

    The input voltage is greater than the nominal output voltage plus the dropout voltage (VOUT(NOM) + VDO)

    不同电压,电流输出的情况下,dropout voltage值是不一样的,您这两颗料,datasheet里都有具体的参数。

    可以留点余量,稍微大一些。比如你可以先用2.5V输入,这样压差只有1V,热量会小很多,你看是不是就不那么热了。

    希望我的回答对您有帮助,谢谢。