你好,请问TLV75515PDBVR 和TLV75715PDBVR 芯片发热严重正常吗,手摸着非常烫手,烫的夸张
请问是有什么需要注意的设计地方还是需要外部作散热处理
我们使用的4V输入,电流大概在400mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TLV75515PDBVR 和TLV75715PDBVR都是LDO电源转换芯片,对于LDO来讲,输入电压和输出电压的电压差部分,都会以热量的形式损失掉。
比如您目前的设计,4V输入,输出应该是1.5V,这样压差就有2.5V了,太大了,这部分全部会以热量的形式输出,就会导致芯片过热。
所以你可以调低输入电压,就会减少热量损失,效率也更高。
但是最低要满足输出电压+dropout voltage电压,一般的datasheet都会给这个dropout voltage电压值,比如下面的描述:
The input voltage is greater than the nominal output voltage plus the dropout voltage (VOUT(NOM) + VDO)
不同电压,电流输出的情况下,dropout voltage值是不一样的,您这两颗料,datasheet里都有具体的参数。
可以留点余量,稍微大一些。比如你可以先用2.5V输入,这样压差只有1V,热量会小很多,你看是不是就不那么热了。
希望我的回答对您有帮助,谢谢。