如题,用UC3846做H桥硬开关,PWM信号驱动4颗mos,功率20kw。
问题如下:
1、UC3846的A、B pwm输出,即pin11和pin14,是否互补?如果互补的话,占空比是否最大不超过50%?
2、如果不超过50%,为什么看好多人提问UC3846关于斜率补偿的问题?
3、如果是H桥逆变的应用,是否需要做斜率补偿
4、做了个UC3846的模型,内部逻辑是否正确?
5、UC3846是很久之前就出来的芯片,比较新的满足H桥硬开关,大功率,有电流控制,输出互补PWM的芯片,有什么型号推荐?