This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助!BQ500212A和BQ51013B给锂电池充电异常

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A

    无线充电发射端芯片为BQ500212A,接收端芯片为BQ51013B。由于项目要求,接收端的线圈面积有硬性要求,所以采用伍尔特的线圈,型号为760308103206。此线圈面积很小,在使用过程中对效率影响较大。发射端的线圈为伍尔特的760308111,和贵公司DEMO板一样。充电电流设置为400mA,目前存在的问题如下:

1、在此基础上,无线充电接收端无5V输出。且发射端的指示灯一直是红色的慢闪。(即无法正常工作)

2、如果把接受端的线圈改为贵公司的接收端大线圈,可以正常工作(对线圈距离要求也不高,效率可达65%)。如果把发射端用贵公司DEMO板的发射端,接受的线圈还是用小线圈760308103206,也可以正常工作。但是发射端线圈和接收端端线圈距离不能超过3mm。效率也只有55%。

3、由于接收端线圈的限定,所以又尝试找了另外一个发射端的线圈,型号为伍尔特的760308101103。这种情况下(都是采用自己的板子),接收端的线圈和发射端的线圈在距离小于3mm下,可以正常工作,但是效率只有53%,测试充电电压为4.92V。且当充电电流设置到750mA的时候,接收端的输出电压只有4V,不能给锂电池充电。

4、在长时间充电时,线圈发热较严重。发射端线圈温度最高达到50°,接收端线圈达到40°。当充电完成后,发射端和接受端的线圈温度还是很高,没有回到普通的正常温度。(这种是在问题3的情况下充电)

    我们对充电效率要求不是很高,但是发热这么严重。请问是否有什么办法可以使线圈的温度下降,在发射端电路上是否可以进行相关的调整,温度高的原因应该和效率低有很大的关系。

相关的原理图和资料在附件中,波形都是在空载情况下的波形。

相关原理图和资料.rar
  • 这种情况;一般可以通过用磁芯改造磁场分布的方法提高效率;降低温度。

  •    由于接收端的线圈太小,线圈本身中间的空隙也小,磁通量肯定不大,导致效率降低,发热严重。空载情况下,线圈消耗的电流也挺大,都消耗在线圈上了。导致充电充满后,线圈也是热的,这对用户感知影响太大了。不知道在电路上能否改进啊,感谢您的热心回答,谢谢!