你好,请教一个关于TPS61288的输出电流的问题,如果输入电压为5V,想要输出电压为9V,
想问下如果这样的条件下,用TPS61288这颗芯片能稳定的输出5A的平均电流吗?还是输出电流的峰峰值才能到5A?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVRBH4

这是官方给出的计算器您可以将参数要求输入,官方可以给出相关阻容等参数。
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP40909
这是官方的参考设计

这是相关参数根据参考设计,应该可以稳定输出9V/5A
https://www.ti.com/tool/WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER
这是官方的电源辅助设计工具您可以通过这个来验证一下。