下图是我的原理图,由于一些兼容需求,我的电路需要在一些特定情况下实现5.5V输入,5.5V输出,相当于把TPS82085当作一个电源开关。但我在实际使用过程中发现我的输出在低负载或空载的情况下,当EN使能后一开始输出电压是正常的,但等待30多秒后,这个电压就直接下降到4V多一点,当我有一个负载加上后,这个电压可以恢复到5.5V,但如果这个负载不是很大的情况下,电压下降这个情况会复现。

下图就是在空载或低负载情况下电压随时间变化的图。

我把原理图R63去掉后,强制让芯片进入100duty的模式(我之前以为我上面原理图配置已经可以实现这个功能了,但貌似不是的),发现输出就不会出现下降问题,并且我让输入和输出有100mv压差情况下,也不会出现这个降压过程,只有我配置分压电阻,并且这个分压值和输入电压差不多的情况下才会产生过一段时间电压下降问题。

这张图就是描述了我用负载能让这个电源恢复的过程,第一个轻负载来的时候并不影响这个电源进入到降压过程,但轻负载变化可以让输出从压降恢复过来