This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116: 带载输出纹波很大,不带载正常

Part Number: LM5116


输入为48V-60V,输出24V,负载是10欧水泥电阻,测量输出纹波有3V左右。而且电感有啸叫

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, 带载纹波大,电感啸叫的话。
    给你下面的几个建议。
    1.优化下电感,电感请使用推荐的绕线电感,调整下电感值,电感量越大,输出纹波越小。
    2.选择低ESR参数的电容,等效串联电阻小。
    3. 电感啸叫是否是PCB布局中电感跟电容位置引起的。
    4.确保电感器工作在谐振状态,避免非谐振频率导致的啸叫。

    这个芯片支持TI官方的Webench电源设计工具。
    你可以在芯片主页下输入input,output,current,自动生成电路和PCB布局。
    电路中也有推荐的无源器件值和推荐型号,给你自己的设计对照一下。
    https://www.ti.com/product/LM5116?keyMatch=LM5116&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    然后官方评估板的用户手册,也包含设计电路和PCB布局。你也可以看下。
    www.ti.com/.../snva285a.pdf

    最终这类问题,需要自己实际的调整确认。
    希望我的建议对你有所帮助。