设计一个AC/DC降压适配器
输入:220V 50Hz交流电
输出:180V 直流电 15A(输出电压、电流可适当变化135-180V,12-15A,对输出要求不是很高,只要电路简单就可以)
求大神们推荐一电路,希望不要用变压器,这样设计的适配器太大,太重。若变压器小,也可以。蛮烦各位了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计一个AC/DC降压适配器
输入:220V 50Hz交流电
输出:180V 直流电 15A(输出电压、电流可适当变化135-180V,12-15A,对输出要求不是很高,只要电路简单就可以)
求大神们推荐一电路,希望不要用变压器,这样设计的适配器太大,太重。若变压器小,也可以。蛮烦各位了。
你好,不好意思,看错了,以为你的135-180v是输入交流量,如果是输出电压仅使用buck 电路即可,谢谢。
你好,输入经过整流桥+buck电路,buck 电路的控制可以使用UC3525等芯片搭建,谢谢。
您好,不知考虑PFC后电路尺寸有多大,能否给一个带PFC的,一个不带PFC的,谢谢。有没有评估板。
PS: 不含PFC电路,例如考虑UC3842这系列的降压方案,这芯片(UC3842)的供电还得重新设计电路,有没有推荐的供电(芯片)的电路啊,谢谢。
最好从220V交流变压到芯片供电电压。谢谢。