我搭建的 TPS1H100AQPWPRQ1 外围电路如下,其中HS_PW+和LS_PW-是高边开关的供电电源,我们提供的是24V,输入板内有TVS管防护;芯片采用手册推荐的保护电阻4.7K串在IN/ST/DIAG_EN脚到MCU的管脚之间;采用推荐的电阻及二极管电路网络用于防护,该网络为8个TPS1H100AQPWPRQ1共用;另外在HS(X)和LS_PW-之间增加了外部的续流二极管电路。
在上过几次的电之后,发现有几路高边开关没有输出了,用万用表二极管档,查到这些芯片的IN脚对地二极管压降只有不到1V(正常的芯片,这个电压在5V以上,所以个人猜测是芯片内部的防护二极管损坏了),上电时,该管脚将输入控制信号拉低到不到1V,导致没有输出。
大家有没有碰到过类似这样的问题,或者可以提供一下思路