你好,
设计中发现板上高边开关TPS1H100AQPWPRQ1无征兆损坏,请帮忙分析一下高边开关损坏的原因。器件损坏现象整理如下:
1)板子第一遍检查没问题,后面放置一段时间后,再确认状态,就发现其中的几路已经无法输出,中间没人动板子,目前基本上所有的板子上的芯片都坏过,板子从来没动过。第一次上电,就有可能是坏的,换过新芯片的板子,还有可能再坏;
2)芯片的IN脚,对地没有短路,但是不正常了。如下图,正常测量IN对GND测量二极管档,为5V以上,坏了的芯片,其IN对GND测量二极管档测量,不足1V,最低的有0.6V;
3)因为怀疑是IN脚内部的二极管坏了,我们在IN和GND之间加3.3V发现,IN的流入电流为20mA,此时发现该高边芯片的有输出了,且反馈信号ST也正常;
我们板上TPS1H100AQPWPRQ1的外围电路如下:
其中HS_PW+和LS_PW-是高边开关的供电电源,我们提供的是24V,输入板内有TVS管防护;芯片采用手册推荐的保护电阻4.7K串在IN/ST/DIAG_EN脚到MCU的管脚之间;
采用推荐的电阻及二极管电路网络用于防护,该网络为8个TPS1H100AQPWPRQ1共用;另外在HS(X)和LS_PW-之间增加了外部的续流二极管电路。
期间我们自己查问题,将 DIAG_EN管脚的控制改为常高,如下,但问题并没有改善。