1 我将BQ79600设置为250K的串口通信速度,具体操作为设置0x2200 以及0x2201寄存器,并实现用250K的UART单设备读取自身没有问题。
2 继续使用250K的UART接口发送WAKE TONE唤醒堆栈设备(并确认堆栈设备唤醒成功)
3 继续使用250K的UART接口单设备写设置堆栈设备的0x0701寄存器为0x14,然后设置0x0700为A5(我只有一个堆栈设备)
4 发送单设备读取堆栈信息,出现如下波形:
可以看出,堆栈设备返回了7个Byte数据,但是串口仅发送了5个数据。
请问一下是什么原因,是我设置命令出错了吗?