This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

充电宝上应用TPS43061

Other Parts Discussed in Thread: LM3488, TPS43061, TPS61030, TPS61230, TPS61232

有一个客户在做一个带充电宝功能的装置,要求把电池电压3.2-4.2V升压为5V,放电电流在4A以上。我建议他使用LM3488,不过他觉得效率有点低,想使用TPS43061,因为这个效率特别高。但是43061的最低工作电压只有4.5V。他想把控制电路部分单独用一个小升压芯片供电,而升压供电(电感处)电源由电池供电,请问一下这样是否可行?

  • 亲;没问题,可以的。

  • 请问一下有人这么用过吗?

  • 出于成本,没人这么用。

  • 再麻烦问一下,像这种USB充电宝输出电流4A以上的,TI有低成本且效率高一些的方案么?

  • 亲,可以看看TPS61030。需要特别注意,这个应用中,目前的电缆都不支持这么大电流,最大电流能力大约是2A。4A时的线损非常大且发热,很容易损坏。

  • TPS61230,这款还不错。

    描述

    TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。

    轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。

    此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。

    特性

    • 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
    • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 同步升压转换器效率高达 96%
    • 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
    • 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
    • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
    • 关断期间负载断开
    • 输出过压保护
    • 可编程软启动
    • 电源正常输出
    • 2MHz 开关频率
    • 输出电容器放电 (TPS61231)
    • 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
  • 好的,非常感谢!

  • 可以这样用,是比较好的办法。