This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM7310: IMON使用问题

Part Number: LM7310


你好,我在使用LM7310的过程中,遇到点问题,IMON引脚耐压最高1.8V,如果在选定了限制电流后,计算电阻的过程中,Vimon的电压值要怎么选择,我看规格书案例使用了0.5v,不太理解,请帮忙解释下,谢谢!

  • 您好,

         Vimon最大值(最大负载电流情况)不超过1.5V即可(“6.3 Recommended Operating Conditions”)。

          最小负载电流0.5A.

         请注意下面公式中 10^ -6  应该在分母。

         

  • 你好,我还是不理解,以规格书中的典型应用来看,VIMONmax是0.5V,图中D3用了一个1.8V的TVS。

    按照您给出的计算公式,计算输出电流,VImon的电压值该如何选择,同一电阻不同的VImon值,设置输出的电流也是不一样的。

  • 您好,

          准确来说,是监测负载电流(Monitor the output load current),不是设置输出电流的(configure current limit)。

          公式计算出的电阻,就是满足电压范围上的理论上的负载最大电流。

          如果负载电流超过最大输出电流,用1.8V的TVS是保护此脚输入电压不超过芯片承受的范围。