This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DC-DC转换器的电感选择。

Other Parts Discussed in Thread: TPS62227, TPS61221, TPS62202

选择DC-DC转换器的电感,怎样确定频率参数?比如TPS6220x,工作在1 MHz,推荐使用的CR43-100选择依据是什么?CR43-100的Self Resonant frequency是34.8 MHz和1MHz相差很多。谢谢。

  • 亲,电感是最简单却最复杂的元件之一。就这里点电感涉及知识面从直流到高频都有。简单的说,对于这个电感有感量/最大饱和电流/热稳定电流/高频感量/高频损耗和最高工作电压等几个参数。

    感量由系统稳定条件及输出纹波决定,电流由残余感量及发热量决定。一般需要通过仿真和实测决定参数。数据表中的推荐值,是经过实验认证过的。可以作为参考量按自己公司的供应及工艺要求适度修改。

  • 谢谢兄台的回复。TPS6220x的手册里说开关频率是1MHz,这个参数对电感的选择有什么影响?手册里一般没有给出很全的参数,要选择替代品就只能参考推荐的电感型号了。

    我的电路里有TPS62202,TPS62227,TPS61221,它们的手册里都有推荐10uH电感的型号。我希望如果可能的话用同一个型号,但是不清楚推荐的这些型号能不能互换。

  • 亲,可以通用。这三个IC的开关频率比较接近,所以;选型上主要是电流差异,对其它没有本质不同。只要选个电流大点的就可以了。

  • 真是利好消息啊。多谢兄台。新年快乐。